实时测量

简介

MicroLogic X 控制单元可执行下列实时任务:

采样方法使用谐波电流和电压的值,最多十五阶。采样过程跟踪基波频率,并且每个基波周期提供 40 个样品。

电气量的实时值(无论是测量值还是计算值)每秒钟以额定频率更新一次。

系统类型设置

对于 3 极断路器,可通过系统类型设置激活:

  • ENCT(外部中性线电流互感器)

  • ENVT(外部中性线电压抽头)

系统类型的设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 配置 > 测量值 > 系统类型

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

测量中性线电流

4 极断路器或 3 极断路器(带有 ENCT 接线和配置)可测量中性线电流:

  • 对于 3 极断路器,测量中性线电流时在中性线导体上增加电流互感器。有关更多信息,请参阅 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

  • 对于 4 极断路器,中性线电流通过系统测量。

中性线电流的测量方法与相线电流的测量方法相同。

测量接地故障电流

接地故障电流根据断路器配置进行计算或测量,方法与相线电流的方法相同,如下表所示。

断路器配置

Ig 接地故障电流

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P4P + SGR

Ig = ISGR

测量接地漏电电流 (MicroLogic 7.0 X)

接地漏电电流通过围绕三根相线或三根相线与中性线的矩形互感器测量。

测量相电压

4 极断路器或 3 极断路器(带有 ENVT 接线和配置)可测量相电压 V1NV2NV3N

  • 对于 3 极断路器,必须:

    • ENVT 至中心线导体连接一根导线

    • 在系统类型设置中声明 ENVT

  • 对于 4 极断路器,相电压通过系统测量。

相电压的测量方法与线电压的测量方法相同。

计算平均电流和平均电压

MicroLogic X 控制单元可计算:

  • 平均电流 I平均是 3 个相电流的算术平均值:

  • 平均电压:

    • 线电压 V平均是 3 个线电压的算术平均值:

    • 相电压 Vavg 是 3 个相电压的算术平均值(4 极断路器或 3 极断路器,带有 ENVT 接线和配置):

测量电流和电压相位不平衡

MicroLogic X 控制单元可计算各相的电流不平衡(3 个数值)和最大电流不平衡。

电流不平衡是平均电流的百分比:

MicroLogic X 控制单元可计算:

  • 各相的线电压不平衡(3 个数值)和 3 个线电压不平衡的最大值。

  • 各相的相电压(如有)不平衡(3 个数值)和 3 个相电压不平衡的最大值。

电压不平衡可表示为与电气量平均值比较的百分比 (Vavg):

最大值/最小值

MicroLogic X 控制单元可确定下列电气量在上一次复位至当前时间这一周期达到的最大值 (MAX) 和最小值 (MIN):

  • 电流:相线电流和中性线电流、平均电流以及电流不平衡

  • 电压:线电压和相电压、平均电压以及电压不平衡

  • 功率:总功率和相功率(有功、无功和视在)

  • 总谐波失真:电流和电压的总谐波失真 THDTHD-R

  • 频率

  • 所有相线电流的最大值的最大值

  • 所有相线电流的最小值的最小值

  • 3 个相电流不平衡的最大值的最大值

  • 3 个线电压不平衡的最大值的最大值

  • 3 个相电压不平衡的最大值的最大值

复位最大值/最小值

最大值和最小值复位如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:

    • 主页 > 测量值 > 电流

    • 主页 > 测量值 > 电压

    • 主页 > 测量值 > 功率

    • 主页 > 测量值 > 频率

    • 主页 > 测量值 > I 谐波

    • 主页 > 测量值 > V 谐波

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

  • 利用通讯网络通过发送命令(受密码保护)。

  • IFE/EIFE 网页上

注: 功率因数和 cos φ 的最大值和最小值只能使用下列方法复位:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用通讯网络通过发送命令(受密码保护)。

  • IFE/EIFE 网页上

所选电气量分组的所有最大值和最小值均被复位。

复位最大值和最小值可生成下列事件:

代码

用户消息

历史记录

严重性

0x0F12 (3858)

复位最小/最大电流

测量

0x0F13 (3859)

复位最小/最大电压

测量

0x0F14 (3860)

复位最小/最大功率

测量

0x0F15 (3861)

复位最小/最大频率

测量

0x0F16 (3862)

复位最小/最大谐波

测量

0x0F17 (3863)

复位最小/最大功率因数

测量

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?