DOCA0102ZH-12

功率测量

简介

控制单元可计算进行功率管理需要的电气量:

  • 下列实时数值:

    • 有功功率(总 Ptot 和各相的功率),单位为 kW

    • 无功功率(总 Qtot 和各相的功率),单位为 kVAR

    • 视在功率(总 Stot 和各相的功率),单位为 kVA

  • 上述各个功率的最大值和最小值

  • cos φ 和功率因数 (PF) 表示(总值和各相的值)

  • 负载的运行象限和类型(超前或滞后)

控制单元连续计算所有这些电气量,其数值以额定频率每秒钟更新一次。

功率测量的原理

控制单元通过电流和电压样品计算功率数值。

计算原理基于:

  • 功率的定义

  • 三瓦特表法的算法

  • 功率符号的设定值(断路器通过上游(顶部)或下游(底部)供电)

计算最多采用十五次谐波。

总功率的计算方法

总无功功率和总视在功率可通过下列两种方法之一进行计算:

  • 矢量

  • 算术(出厂设置)

计算方法的设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 配置 > 测量值 > 总 P 计算

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

3 极断路器、4 极断路器

计算算法基于三瓦特表法:

中性线上有电压测量装置时(带有 ENVT 接线和配置的 4 极或 3 极断路器),控制单元通过在下游使用 3 个单相负载计算功率。

不对中心线进行电压测量(无中心线型电力系统上的 3 极断路器)时,使用内部电压浮动参比来测量功率。

3 极断路器,分布式中性线

系统类型设置中声明 ENVT

注: 单独声明 ENVT 不会实现正确的功率计算。必须将来自 ENVT 的导线连接至中心线导体。

功率符号和运行象限

通过定义,有功功率:

  • 在被用户收到时(即,在设备作为接收器时),带符号 +。

  • 在被用户传出时(即,在设备作为发电机时),带符号 -。

通过定义,无功功率:

  • 在电流滞后于电压时(即,在设备为电感性(滞后)时),具有与有功电能和功率相同的符号。

  • 在电流超前于电压时(即,在设备为电容性(超前)时),具有与有功电能和功率相反的符号。

因此,这些定义可确定 4 个运行象限(Q1Q2Q3Q4):

功率符号惯例

通过断路器运行的功率的符号取决于连接类型:

  • 有功功率从上游(顶部)流向下游(底部)的断路器应设置为功率符号 P+

  • 有功功率从下游(底部)流向上游(顶部)的断路器应设置为功率符号 P-

功率符合设定习惯如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:主页 > 配置 > 网络 > 功率符号

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.