Définition des événements

Définition

Un événement est un changement d'état de données numériques ou tout incident détecté par l'unité de contrôle MicroLogic X, l'interface Ethernet EIFE ou les modules IO.

Les événements sont horodatés et sauvegardés dans l'historique des événements de chaque module.

Les événements sont classés selon leur niveau de sévérité :

  • Haute : une action corrective doit être mise en place d'urgence.

  • Moyenne : une action corrective doit être programmée.

  • Basse : pour information uniquement.

Tous les événements de sévérité haute ou moyenne déclenchent une alarme et une page de notification qui s'affiche sur l'écran de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Les événements de sévérité basse sont informatifs. Ils peuvent être consultés :

  • A l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device

Les alarmes et les déclenchements sont des événements qui nécessitent une attention particulière de la part de l'utilisateur :

  • Un déclenchement est un événement de sévérité haute généré par le déclenchement du disjoncteur.

  • Une alarme est un événement de sévérité haute ou moyenne.

Les informations de ce chapitre concernent les événements détectés par l'unité de contrôle MicroLogic X. Pour les événements détectés par l'interface Ethernet EIFE ou par les modules IO, consultez les documents suivants :

Evénements de maintenance

Les événements de maintenance sont des événements qui ont une incidence sur l'état de santé du disjoncteur. Ils sont signalés par le voyant de service et génèrent un événement de sévérité moyenne ou haute.

  • Voyant de service orange : alarme de sévérité moyenne détectée, nécessite une opération de maintenance non urgente.

  • Voyant de service rouge : alarme de sévérité haute détectée, nécessite une opération de maintenance immédiate.

Gestion des événements par l'unité de contrôle MicroLogic X

Le diagramme ci-dessous donne une vue générale de la gestion des événements par l'unité de contrôle MicroLogic X.

Horodatage des événements

Chaque événement est horodaté avec la date et l'heure de l'horloge interne MicroLogic X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?