DOCA0102ZH-12

事件定义

定义

事件指数字化数据状态的改变,或者 MicroLogic X 控制单元、EIFE 以太网界面或 IO 模块检测到的任何事件。

事件带有时间戳,在每个模块的事件历史记录中记录。

事件按照严重程度分类:

  • 高:需要进行紧急纠正操作。

  • 中等:需要安排纠正操作。

  • 低:仅供参考。

所有高严重性事件和中等严重性事件均会生成报警,并在 MicroLogic X 控制单元显示屏上显示弹出式通知屏幕

低严重性事件为信息类事件。它们的查阅方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件。

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

报警和脱扣属于需要用户特别注意的事件:

  • 脱扣属于高严重性事件,在断路器脱扣时生成。

  • 报警属于中等或高严重性事件。

本章中的信息仅适用于 MicroLogic X 控制单元检测到的事件。请参阅下列文档了解 EIFE 以太网界面或 IO 模块检测到的事件:

维护事件

维护事件指的是对断路器的健康状态有影响的事件。除了生成中等严重性或高严重性事件,还通过工作 LED 进行通知。

  • 橙色工作 LED:中等严重性,检测到需采取非紧急维护措施的报警。

  • 红色工作 LED:高严重性,检测到需立即采取维护措施的报警。

MicroLogic X 控制单元管理事件

下图概述 MicroLogic X 控制单元如何管理事件。

事件时间戳

每个事件均带有时间戳,包括 MicroLogic X 内部时钟的日期和时间。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.