Algorithme de calcul des puissances

Présentation

Les algorithmes s'appliquent à la méthode de calcul des 3 wattmètres. Les définitions et le calcul des puissances sont indiqués pour un réseau avec harmoniques.

Les résultats des calculs sont indiqués :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, dans Accueil > Mesures > Puissance (puissance totale seulement)

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans l'application Application EcoStruxure Power Device (puissance totale seulement)

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Puissances actives

La puissance active de chaque phase est calculée comme suit :

La puissance active totale est calculée comme suit :

Puissance réactive

La puissance réactive avec harmoniques de chaque phase est calculée comme suit :

La puissance réactive totale est calculée comme suit :

  • Avec la méthode vectorielle :

  • Avec la méthode arithmétique :

Puissance apparente

La puissance apparente de chaque phase et la puissance apparente totale sont calculées comme suit :

Sp = (Vp x Ip) où p = 1, 2, 3 (phase)

La puissance apparente de chaque phase et la puissance apparente totale sont calculées comme suit :

  • Avec la méthode vectorielle :

  • Avec la méthode arithmétique :

Câblage et configuration du transformateur ENVT sur un disjoncteur tripolaire

Sur un système avec neutre distribué, l'option ENVT doit être correctement câblée et configurée pour pouvoir calculer et afficher les valeurs par phase.

Sur un système sans neutre distribué, lorsque l'option ENVT est configurée sur Oui, les valeurs de puissance par phase ne sont pas pertinentes.

Le tableau suivant indique les valeurs calculées et affichées pour chaque configuration :

Système d'alimentation

MTZ

ENVT câblé

ENVT configuré

Ptot

Pp

Qtot

Qp

Stot

PFtot

PFp

VLL

Vmoy LL

VLN

Vmoy LN

Triphasé + neutre

4P

NA

NA

3P

Oui

Oui

3P

Oui

Non

NP

NP

NP

NP

NP

3P

Non

Oui

NV

NV

NV

NV

NV

3P

Non

Non

NV

NV

NV

NV

NV

Triphasé

3P

Oui

NA

NP

NP

NP

NP

NP

3P

Non

NA

NV

NV

NV

NV

NV

La valeur est calculée et affichée.

NA Non applicable

NP La valeur affichée n'est pas pertinente.

NV La valeur n'est pas visible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?