Mesures en temps réel
Présentation
Les unités de contrôle MicroLogic X effectuent les tâches en temps réel suivantes :
-
Mesurer les courants suivants en temps réel et en valeur efficace :
-
Courant pour chaque phase et le neutre (si présent)
-
Courant de défaut de terre
-
Courant de fuite à la terre (MicroLogic 7.0 X)
-
-
Calculer en temps réel le courant moyen
-
Déterminer les valeurs maximum et minimum de ces grandeurs électriques
-
Mesurer en temps réel et en valeur efficace les tensions phase/phase et phase/neutre (si présent)
-
Calculer les grandeurs électriques associées à partir des valeurs efficaces des courants et des tensions :
-
Tension moyenne phase/phase et la tension moyenne phase/neutre (si présent)
-
Déséquilibres en courant
-
Déséquilibres en tension phase/phase et phase/neutre (si présent)
-
-
Calculer les grandeurs électriques associées à partir des exemples de courant et tension :
-
Indicateurs de qualité : fréquence, THD(I), THD(V), THD-R(I) et THD-R(V), facteur de puissance PF et mesure cos φ
-
Afficher les indicateurs de fonctionnement : quadrant et type de charge
-
Déterminer les valeurs maximum et minimum de ces grandeurs électriques
La méthode d'échantillonnage utilise les valeurs des courants et tensions harmoniques jusqu'au 15e ordre. Le processus suit la fréquence fondamentale et propose 40 échantillons par cycle fondamental.
Les valeurs des grandeurs électriques, mesurées ou calculées en temps réel, sont mises à jour toutes les secondes selon une fréquence nominale.
Paramétrage du type de système
Sur les disjoncteurs à 3 pôles, le paramétrage du type de système permet l'activation de :
-
ENCT (détecteur de courant neutre externe)
-
ENVT (prise de tension neutre externe)
Le type de système peut être réglé comme suit :
-
Sur l'afficheur MicroLogic X, dans .
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Mesure du courant neutre
Les disjoncteurs à 3 ou 4 pôles avec ENCT câblé et configuré mesurent le courant neutre :
-
Pour un disjoncteur tripolaire, le courant neutre se mesure en ajoutant un transformateur de courant sur le conducteur neutre pour les informations sur le transformateur. Pour plus d'informations, consultez le document MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.
-
Pour un disjoncteur tétrapolaire, la mesure du courant de neutre est systématique.
La mesure du courant de neutre se fait de manière identique à celle des courants de phase.
Mesure du courant de défaut de terre
La mesure ou le calcul du courant de défaut de terre s'effectue de manière identique à celle des courants de phase, en fonction de la configuration du disjoncteur, comme indiqué dans le tableau suivant.
|
Configuration du disjoncteur |
Courant de défaut de terre Ig |
|---|---|
|
3P |
Ig = I1 + I2 + I3 |
|
4P |
Ig = I1 + I2 + I3 + IN |
|
3P + ENCT |
Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT) |
|
3P ou 4P + SGR |
Ig = ISGR |
Mesure du courant de fuite à la terre (MicroLogic 7.0 X)
Le courant de fuite à la terre est mesuré par un cadre sommateur qui inclut les 3 phases ou les 3 phases et le neutre.
Mesure des tensions phase/neutre
Les disjoncteurs à 4 pôles ou à 3 pôles avec ENVT câblé et configuré mesurent les tensions phase/neutre (ou ligne/neutre) V1N, V2N et V3N :
-
Pour un déclencheur tripolaire, il est nécessaire de :
-
Raccorder le fil de ENVT au conducteur neutre
-
Déclarer ENVT dans le paramétrage du type de système
-
-
Pour les disjoncteurs tétrapolaires, la mesure des tensions phase/neutre est systématique.
La mesure des tensions phase/neutre est identique à celle des tensions phase/phase.
Calcul du courant moyen et de la tension moyenne
Les unités de contrôle MicroLogic X calculent :
-
le courant moyen Imoy, moyenne arithmétique des courants à 3 phases :
-
les tensions moyennes :
Mesure des déséquilibres de phase en courant et en tension
Les unités de contrôle MicroLogic X calculent les déséquilibres en courant pour chaque phase (3 valeurs) et le déséquilibre en courant maximal.
Le déséquilibre en courant est un pourcentage du courant moyen :
Les unités de contrôle MicroLogic X calculent :
-
Les déséquilibres en tension phase/phase pour chaque phase (3 valeurs) et la valeur maximum des 3 déséquilibres en tension phase/phase.
-
Les déséquilibres en tension phase/neutre (si présente) pour chaque phase (3 valeurs) et la valeur maximum des 3 déséquilibres en tension phase/neutre.
Le déséquilibre en tension est exprimé en pourcentage par rapport à la valeur moyenne de la grandeur électrique (Vavg) :
Valeurs maximales/minimales
L'unité de contrôle MicroLogic X détermine la valeur maximum (MAX) et minimum (MIN) atteinte par les grandeurs électriques suivantes pour la période allant de la dernière réinitialisation au moment présent :
-
Courant : courants phase et neutre, courants moyens et déséquilibres en courant
-
Tension : tensions phase/phase et phase/neutre, tensions moyennes et déséquilibres en tension
-
Puissance : puissance totale et puissance de phase (active, réactive et apparente)
-
Distorsion harmonique totale : taux de distorsion THD et THD-R en courant et en tension
-
Fréquence
-
Maximum du maximum de tous les courants de phase
-
Minimum du minimum de tous les courants de phase
-
Maximum du maximum des 3 déséquilibres en courant de phase
-
Maximum du maximum des 3 déséquilibres en tension phase/phase
-
Maximum du maximum des 3 déséquilibres en tension phase/neutre
Réinitialisation des valeurs maximum/minimum
Les valeurs maximum et minimum peuvent être réinitialisées comme suit :
-
Sur l'écran MicroLogic X, dans :
-
-
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Dans l'application Application EcoStruxure Power Device
-
En envoyant une commande via le réseau de communication (protection par mot de passe).
-
Sur les pages Web IFE/EIFE
-
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
En envoyant une commande via le réseau de communication (protection par mot de passe).
-
Sur les pages Web IFE/EIFE
Toutes les valeurs maximum et minimum pour le groupe de grandeurs électriques sélectionnées sont réinitialisées.
La réinitialisation des valeurs maximum et minimum génère les événements suivants :
|
Code |
Message utilisateur |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x0F12 (3858) |
|
Mesures |
Faible |
|
0x0F13 (3859) |
|
Mesures |
Faible |
|
0x0F14 (3860) |
|
Mesures |
Faible |
|
0x0F15 (3861) |
|
Mesures |
Faible |
|
0x0F16 (3862) |
|
Mesures |
Faible |
|
0x0F17 (3863) |
|
Mesures |
Faible |