Menú Mantenimiento

Descripción

En el menú Mantenimiento se incluyen los siguientes submenús:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Descripción de la función

Inicio

Mantenimiento

Cambiar a otro modo(1)

Configuración dual

Asistencia

Presenta información sobre la programación del mantenimiento, así como las versiones del firmware y el hardware de la unidad de control MicroLogic X.

Estado

Describe el estado funcional del interruptor automático.

Vis. gen. IA

Muestra información acerca del interruptor automático.

(1) Se muestra solo cuando el parámetro Config. dual se ha establecido en Activada y el parámetro Modo conmutador se ha establecido en HMI local.

Cambiar a otro modo

El menú Cambiar a otro modo se muestra solo cuando el parámetro Config. dual se ha establecido en Activada y el parámetro Modo conmutador se ha establecido en HMI local. Muestra los siguientes datos:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

Cambiar a otro modo

Cambiar a juego B

Permite la selección del grupo de ajustes A o B cuando la función de configuración dual está habilitada.

Asistencia

En el menú Asistencia se muestran los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Asistencia

Prog. mantenim.

Próximo mantenimiento

Muestra:

  • Siguiente programación del mantenimiento que se realizará

  • Número de meses que faltan para que finalice el plazo de la programación o número de meses transcurridos desde que finalizó dicho plazo

Último mantenimiento

Indica:

  • Última programación del mantenimiento realizada y fecha

  • Nombre del proveedor de mantenimiento

  • Nombre del personal de mantenimiento que realizó la programación

 

Versión firmware

Versión µLogic

Muestra la versión de firmware de MicroLogic X en el formato aaa.bbb.ccc.

Versión M&P

Muestra:

  • Versión de firmware de M&P y versión de firmware de UL 489SE, que se utilizan para comprobar la conformidad con TCI

  • Código CRC32 de las versiones de firmware

Versión TCI

Versión ASIC

Muestra la versión de firmware ASIC.

Versión Medida

Indica:

  • La versión de firmware del algoritmo de medición, que se utiliza para comprobar la conformidad con IEC 61557-12

  • Código CRC32 de la versión de firmware

 

Versión del hardware

Versión de HMI

Muestra la versión de hardware de la pantalla integrada de MicroLogic X.

Estado

En el menú Estado se muestran los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

Estado

Interruptor automático

Muestra la vida útil restante del bloque de corte como porcentaje

Micrologic

Muestra la vida útil restante de la unidad de control MicroLogic X como porcentaje

Desgaste de los actuadores

Muestra como porcentaje el desgaste de los siguientes auxiliares:

  • Motorreductor MCH

  • Bobina de cierre XF

  • Bobina de disparo MN

  • Bobina de apertura MX1

  • Bobina de apertura MX2

Desgaste de contacto

Muestra el desgaste de los contactos como porcentaje

Vis. gen. IA

En el menú Vis. gen. IA se muestran los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

Vis. gen. IA

Bloque IA

Gama de interruptores automáticos: MasterPacT

Tamaño del dispositivo: MTZ1, MTZ2 o MTZ3

Corriente nominal x 100 A (por ejemplo: 08 corresponde a una corriente nominal In de 800 A)

Nivel de rendimiento: N1, H1, H2, H3 o L1

Sistema de alimentación: 3P o 4P

Norma: IEC, UL o ANSI

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?