Menu Maintenance

Description

Le menu Maintenance comporte les sous-menus suivants :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Description de la fonction

Accueil

Maintenance

Passer à l'autre jeu(1)

Configuration du double réglage

Assistance

Présente les informations relatives au calendrier de maintenance, à la version du micrologiciel et à la version du matériel de l'unité de contrôle MicroLogic X

Etat

Décrit l'état de santé du disjoncteur.

Vue disjoncteur

Fournit des informations sur le disjoncteur.

(1) Affiché uniquement lorsque le paramètre Double réglage est réglé sur Activé et que le paramètre Mode commutat. est réglé sur Ecran local.

Passer à l'autre jeu

Le menu Passer à l'autre jeu s'affiche uniquement lorsque le paramètre Double réglage est réglé sur Activé et que le paramètre Mode commutat. est réglé sur Ecran local. Il présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

Passer à l'autre jeu

Passer au jeu B

Sélection du groupe de paramètres A ou B lorsque la fonction de double réglage est activée.

Assistance

Le menu Assistance présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Assistance

Planfication maint.

Prochaine maint.

Affiche :

  • Le prochain programme de maintenance à réaliser

  • Le nombre de mois jusqu'à l'échéance du programme ou depuis l'échéance du programme

Dernière maint.

Affiche :

  • Le dernier programme de maintenance réalisé et la date d'exécution

  • Le nom de l'entreprise de maintenance

  • Le nom du technicien de maintenance qui a réalisé le programme

 

Version micrologiciel

Version μLogic

Affiche la version du micrologiciel MicroLogic X dans le format aaa.bbb.ccc.

Version M&P

Affiche :

  • Les versions des micrologiciels M&P et TCI, pour vérifier la conformité à la norme UL 489SE

  • Le code CRC32 des versions de micrologiciel

Version TCI

Version ASIC

Affiche la version du micrologiciel ASIC.

Version Mesure

Affiche :

  • La version de micrologiciel de l'algorithme de mesure, pour vérifier la conformité à la norme IEC 61557-12

  • Le code CRC32 de la version de micrologiciel

 

Version du matériel

Version IHM

Affiche la version matérielle de l'écran MicroLogic X intégré.

Etat

Le menu État présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

Etat

Disjoncteur

Indique la durée de vie restante du bloc de coupure en pourcentage.

MicroLogic

Indique la durée de vie restante de l'unité de contrôle MicroLogic X, en pourcentage.

Usure des actionneurs

Indique le degré d'usure des auxiliaires suivants en pourcentage :

  • Motoréducteur MCH

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF

  • Déclencheur voltmétrique sur manque de tension MN

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX1

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX2

Usure des contacts

Indique le degré d'usure des contacts en pourcentage.

Vue disjoncteur

Le menu Vue disjoncteur présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

Vue disjoncteur

Bloc coupure

Gamme de disjoncteurs : MasterPacT

Taille d'équipement : MTZ1, MTZ2, ou MTZ3

Courant assigné x 100 A (par exemple, 08 correspond à un courant assigné In de 800 A)

Niveau de performance : N1, H1, H2, H3 ou L1

Système d'alimentation : 3P ou 4P

Norme : IEC, UL ou ANSI

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?