DOCA0102ES-12

Visión general del interruptor automático

Presentación

La función de visión general del interruptor automático muestra una descripción del bloque del interruptor automático, que incluye:

  • Gama de interruptores automáticos

  • Tamaño del dispositivo

  • Intensidad asignada

  • Nivel de rendimiento

  • Sistema de alimentación

  • Estándar

Disponibilidad de los datos

Se puede acceder a los datos de la visión general del interruptor automático tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Mantenimiento > Vis. gen. IA.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.