DOCA0102ES-12

Asistencia

Presentación

El menú de asistencia de la pantalla de MicroLogic X ofrece información sobre lo siguiente:

  • Programación del mantenimiento

  • Versión de firmware: la pantalla proporciona información acerca de la versión del firmware de los microprocesadores instalados en la unidad de control MicroLogic X. Las actualizaciones del firmware se gestionan a través del software EcoStruxure Power Commission.

  • Versión de hardware: la pantalla proporciona información acerca de la versión del hardware de la pantalla integrada de MicroLogic X en el formato aaa.bbb.ccc.

    • Si aaa = 001: pantalla sin comunicación inalámbrica IEEE 802.15.4

    • Si aaa ≥ 002: pantalla con comunicación inalámbrica IEEE 802.15.4

Disponibilidad de los datos

La versión del firmware está disponible como sigue:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en: Inicio > Mantenimiento > Asistencia > Versión del firmware

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con EcoStruxure Power Device

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

La versión del hardware está disponible en la pantalla de MicroLogic X, en: Inicio > Mantenimiento > Asistencia > Versión del hardware

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.