DOCA0102ES-12

Unidad de control MicroLogic X: Actualización del firmware

Introducción

La razón principal para actualizar el firmware de una unidad de control MicroLogic X es obtener las funciones de MicroLogic más recientes. Si las características de MicroLogic más recientes no son necesarias, no es obligatorio actualizar el firmware de la unidad de control MicroLogic X y los dispositivos Enerlin’X de la IMU.

Es posible que se tengan que realizar actualizaciones de firmware para obtener compatibilidad entre unidades de control MicroLogic X y Digital Modules instalados en la unidad de control.

Las funciones de protección estándar de la unidad de control MicroLogic X permanecen activas durante una actualización del firmware.

Use la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para todas las actualizaciones del firmware.

Si desea más información sobre actualizaciones del firmware, consulte los siguientes documentos:

Después de actualizar la versión de firmware de la unidad de control MicroLogic X, utilice la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware entre los dispositivos de la IMU. La tabla Actualización del firmware ayuda a diagnosticar e identificar todos los problemas de discrepancia entre los dispositivos de la IMU. En esta tabla también se ofrecen acciones recomendadas relacionadas con las discrepancias detectadas.

Comprobación de la versión del firmware

Compruebe la versión del firmware:

  • En la pantalla del MicroLogic X, en Inicio > Mantenimiento > Asistencia > Versión firmware.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con EcoStruxure Power Device.

Actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission

AVISO
INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
La unidad de control MicroLogic X debe recibir alimentación de forma continua durante la actualización del firmware.
Si no se siguen estas instrucciones, la unidad de control se deteriorará.

Los requisitos previos para la actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission son los siguientes:

  • La última versión del software EcoStruxure Power Commission se debe descargar e instalar en el PC.

  • El PC debe estar conectado a una fuente de alimentación. El modo de espera se debe desactivar para evitar interrupciones durante la actualización.

  • El PC debe conectarse con el puerto mini-USB en la unidad de control MicroLogic X.

  • La unidad de control MicroLogic X debe recibir alimentación.

    • Cuando la unidad de control no está conectada a otros módulos ULP, recibe alimentación del PC por medio del puerto mini-USB.

    • Cuando la unidad de control está conectada a otros módulos ULP, debe recibir alimentación de una fuente de alimentación externa de 24 V CC

Para iniciar la actualización del firmware, se requiere la contraseña de administrador de la unidad de control MicroLogic X.

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

Haga clic aquí para descargar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

NOTA: Para las unidades de control MicroLogic X con versión del firmware mayor o igual que 002.000.000, la actualización del firmware de los aparatos Enerlin’X asociados también es posible con el software EcoStruxure Power Commission mientras el PC está conectado al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X.

Eventos predefinidos

Cuando se realiza una actualización del firmware, se pueden generar los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x0D01 (3329)

Discrepancia crítica de módulos de firmware

Diagnóstico

Media

0x0D03 (3331)

Discrepancia no crítica de módulos de firmware

Diagnóstico

Media

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware en la unidad de control

Diagnóstico

Media

0x1434 (5172)

Comprobación de diagnóstico automático: firmware

Diagnóstico

Media

0x112B (4395)

Unidad de control en modo de actualización

Configuración

Baja

0x112C (4396)

Error al actualizar el firmware de la unidad de control

Configuración

Media

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x0D01 (3329)

Discrepancia de módulos de firmware crítica

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Actualice el módulo.

0x0D03 (3331)

Discrepancia de módulos de firmware no crítica

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware no crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Prevea la actualización del módulo.

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware en la unidad de control

Compruebe la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. Si no es la más reciente, actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X.

0x1434 (5172)

Error interno del firmware

Actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission.

0x112B (4395)

Unidad de control en modo de actualización

Espere a que se complete la actualización del firmware de la unidad de control MicroLogic X.

0x112C (4396)

Error al actualizar el firmware de la unidad de control

Reinicie el procedimiento de actualización del firmware de la unidad de control MicroLogic X. Si vuelve a aparecer el mensaje, prevea la sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.