Supervisión del interruptor automático

Presentación

La supervisión del interruptor automático consiste en supervisar su capacidad para establecer o interrumpir un circuito y para protegerlo contra fallos eléctricos. Por tanto, la unidad de control MicroLogic X supervisa:

Si la unidad de control MicroLogic X detecta una incidencia en una de las funciones de supervisión enumeradas, se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.

Disponibilidad de los datos

Es posible acceder a los datos de supervisión del estado del interruptor automático tal como se muestra a continuación:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?