PKR8059401

Diagnóstico de fallas

Lea detenidamente y comprenda estas precauciones antes de realizar cualquier servicio de mantenimiento.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solo el personal calificado familiarizado con el equipo de media tensión debe realizar el trabajo descrito en este conjunto de instrucciones. Los trabajadores deben entender los peligros relacionados con el trabajo en o cerca de circuitos de media tensión.
  • Realice estas tareas solo después de haber leído y comprendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que esté desenergizado.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas o servicios de mantenimiento al equipo, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Asuma que todos los circuitos están energizados hasta que hayan sido completamente desenergizados, probados, puestos a tierra y etiquetados. Preste especial atención al diseño de la red eléctrica. Considere todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de alimentación inversa. Es posible que se necesite más de un interruptor desconectador para desenergizar el equipo antes de realizar el servicio de mantenimiento.
  • Desconecte el equipo y habilite un comando de bloqueo antes de realizar el mantenimiento en el equipo.
  • Asegúrese de que la energía almacenada en los capacitores se haya disipado antes de energizar o desenergizar el equipo.
  • Desconecte el controlador de la carga antes de medir la resistencia de aislamiento (IR, por sus siglas en inglés).
  • Inspeccione detenidamente el área de trabajo y quite las herramientas o los objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Todas las instrucciones de este manual fueron escritas asumiendo que el cliente ha tomado estas medidas antes de realizar la instalación, el mantenimiento o las pruebas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Utilice la información de diagnóstico de fallas de las siguientes tablas para ayudar a determinar y resolver problemas:

El motor no arranca, no hay salida a carga

Problema

Causa

Acción

Sin señal de arranque al motor

Dispositivos de control

Verifique los dispositivos de control y el cableado.

Sin alimentación a línea

Falta al menos una fase de la red eléctrica.

Verifique el sistema de alimentación.

El motor gira pero no alcanza la velocidad máxima

Problema

Causa

Acción

El motor no arranca

Problemas mecánicos

Compruebe si la carga está estancada.

Revise el motor.

La tensión de línea es demasiado baja.

Verifique que la tensión de línea sea suficiente y no caiga demasiado bajo al arrancar el motor.

La corriente al motor es demasiado baja.

Verifique los ajustes del relevador de protección electrónico.

El motor se detiene inesperadamente mientras está en funcionamiento.

Problema

Causa

Acción

El motor se detuvo.

El motor recibió la señal de parada.

Compruebe el sistema de control. Compruebe si hay conexiones sueltas.

Otros problemas

Problema

Causa

Acción

La medición de alimentación no funciona.

Transformador de corriente (TC) instalado incorrectamente.

Instale los TC con el punto de polaridad blanco en el lado de línea/entrada.

Verifique que el TC esté en la fase correcta.

La corriente o tensión del motor fluctúa con carga estable.

Evento del motor

Verifique que el motor esté funcionando correctamente.

Conexión eléctrica

Desconecte todas las fuentes de alimentación y compruebe las conexiones.

Funcionamiento errático

Conexiones flojas

Desconecte todas las fuentes de alimentación y compruebe todas las conexiones.

Sobrecalentamiento del motor

Ciclo de servicio

Deje que el motor se enfríe entre arranques.

Alta temperatura ambiente

Reduzca la temperatura ambiente o proporcione un mejor enfriamiento.

Tiempo de aceleración demasiado largo

Reduzca la carga del motor

Configuración incorrecta de protección contra sobrecargas.

Verifique y corrija la configuración de protección contra sobrecargas, si es necesario.

Cortocircuito del motor

Evento de cableado

Identifique y corrija el problema de cableado.

Capacitores de corrección del factor de potencia (PFCC) en la salida del arrancador

Mueva el PFCC al lado de la línea del arrancador.

NOTA: Encontrará información adicional sobre el diagnóstico de fallas en el boletín de instrucciones BRU3897001 para configuraciones ATL que utilizan el sistema avanzado de control de motores MotorSeT.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.