PKR8059401

Protección del motor

Arrancador de motor ATL con relevador de protección especificado por el cliente

Si se solicitó un relevador de protección del motor al momento de realizar el pedido del arrancador de motor, el relevador se instala en la fábrica junto con otros componentes (incluidos transformadores de potencial y transformadores de corriente) necesarios para que el relevador funcione correctamente. El relevador estará conectado para desenergizar y abrir el contactor si se detecta un evento.

El cliente es responsable de configurar los parámetros en el relevador de protección del motor y de realizar pruebas y garantizar el funcionamiento del relevador de protección.

Arrancador de motor ATL con relevador de protección electrónico básico

Si no se especifica un relevador de protección del motor cuando se solicita un arrancador de motor directo (ATL), el arrancador de motor ATL vendrá con un relevador de protección electrónico básico. Consulte Relvador de protección electrónico básico para obtener instrucciones y un ejemplo para determinar la configuración correcta del relevador de protección electrónico.

Relvador de protección electrónico básico

El relevador de protección electrónico debe configurarse para una corriente de carga completa, como se indica en el rótulo del controlador de motor. Para determinar la configuración correcta de la sobrecarga, debe conocer la relación del transformador de corriente del sistema. Esta relación se encuentra en la etiqueta del transformador de corriente y también se indica en el esquema del sistema.

Para determinar la configuración correcta del relevador, divida los amperios a carga plena (FLA) del controlador del motor por la relación del transformador de corriente (TC).

Ejemplo de relevador de protección electrónico:

FLA del motor = 66 A, relación TC = 300:5

La configuración de sobrecarga (O/L) correspondiente se calcularía de la siguiente manera:

En este ejemplo, el dial de la sobrecarga del motor debe ajustarse lo más cerca posible de 1.1 A. Consulte la información del catálogo de relevadores de protección electrónicos que se envía con el arrancador de motor para obtener más detalles sobre las configuraciones de sobrecarga, factor de potencia y tiempo.

Arrancador de motor ATL con sistema de control avanzado de motores MotorSeT

Protección contra sobrecarga del motor

El arrancador suave ATL avanzado MotorSeT ofrece protección contra sobrecarga del motor basada en un modelo térmico avanzado del motor. El modelo térmico del motor monitorea el rendimiento del motor en todas las etapas de operación y calcula su temperatura constantemente.

El modelo térmico ofrece una selección de 80 curvas de sobrecarga basadas en NEMA e incluye compensación de sobrecarga de desequilibrio de corriente, compensación ajustable de carga fría y caliente, y enfriamiento de carga exponencial ajustable. Para conocer los ajustes de programación y configuración, consulte el boletín de instrucciones BRU3897001 del sistema de control avanzado de motores MotorSeT.

Configuración del alimentador para variadores de frecuencia

Las configuraciones del alimentador utilizadas como protección del lado de fuente para variadores de frecuencia tienen protección incorporada y no incluirán relevadores de protección adicionales. La señal permisiva de evento de la unidad debe estar cableada para abrir el contactor y apagar la alimentación de la unidad cuando se produce un evento. El sistema avanzado de control de motores MotorSeT no puede utilizarse en una configuración de alimentador.

Configuración del alimentador para transformadores

Las configuraciones del alimentador utilizadas como protección del lado de fuente para los transformadores requieren un relevador de protección del alimentador. Si se solicitó un relevador de protección del alimentador en el momento en que se realizó el pedido de configuración del alimentador, el relevador se instala en la fábrica junto con otros componentes (incluidos los transformadores de potencial y los transformadores de corriente) necesarios para que el relevador funcione correctamente. El relevador estará conectado para desenergizar y abrir el contactor si se detecta un evento.

El cliente es responsable de configurar los parámetros en el relevador de protección del alimentador y de realizar pruebas para garantizar el funcionamiento del relevador de protección. El sistema avanzado de control de motores MotorSeT no puede utilizarse en una configuración de alimentador.

Fusibles

Los fusibles proporcionan protección contra cortocircuitos y se seleccionan según la aplicación.

Fusibles con clasificación R

Los fusibles con clasificación R son fusibles limitadores de corriente y de alta capacidad de interrupción que proporcionan protección contra cortocircuitos para arrancadores (cargas) de motor de media tensión y controladores. Los fusibles con clasificación R son fusibles de respaldo que tienen una clasificación de interrupción mínima, y deben usarse en conjunto con los relevadores de sobrecarga y/o protección contra sobrecorriente en los arrancadores de motor combinados.

Fusibles con clasificación E

Los fusibles de media tensión con clasificación E son fusibles de uso general que se utilizan principalmente para ayudar a proteger los transformadores. Los fusibles de media tensión con clasificación E proporcionan protección contra sobrecargas de corriente y cortocircuitos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?