PKR8059501

Introducción

El interruptor seccionador de carga de 600-1200 A, 5 kV proporciona un medio eficiente para conectar y desconectar el equipo de control del motor. El diseño del mecanismo de energía almacenada proporciona una fuerza de cierre positiva y constante para las aspas principales.

El interruptor seccionador de carga MotorSeT de 600-1200 A, 5 kV es uno de los últimos diseños e innovaciones en equipos de conmutación de media tensión y alta corriente de Schneider Electric para aplicaciones de control de motores.

Este boletín de instrucciones contiene los procedimientos de instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas del interruptor seccionador de carga MotorSeT. Además, este documento contiene información sobre clasificaciones y características opcionales.

En Vistas típicas del interruptor seccionador de carga MotorSeT se muestra un ensamble típico de interruptor seccionador de carga MotorSeT.

Vistas típicas del interruptor seccionador de carga MotorSeT

Leyenda: Vistas típicas del interruptor seccionador de carga MotorSeT

A

Orejas de izaje (desmontables)

B

Ventana de visualización

C

Termostato (para calefactores de espacio)

D

Zapata de tierra (en la parte superior de la barra de puesta tierra)

E

Higrostato de sección de media tensión

F

Enclavamiento de llave (interruptor de bloqueo abierto)

G

Palanca del interruptor desconectador

H

Barra de puesta a tierra

I

Interruptor desconectador

J

Fusibles de alimentación

K

Calefactor de espacios

L

Protección de cadena

Lea detenidamente este boletín de instrucciones, las declaraciones de seguridad y todas las etiquetas de productos antes de la instalación y la puesta en marcha.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.