PKR8059501

Funcionamiento

Consulte también Requisitos para la instalación, la operación y el mantenimiento para obtener más información.

Interruptor seccionador de carga 600-1200 A

El interruptor seccionador de carga Motor SeT de 600-1200 A, 5 kV cuenta con mecanismos de resorte que permiten una rápida operación de “cierre” (cierre de falla nominal) y una rápida operación de “apertura” (interrupción de carga nominal).

A medida que se gira la palanca del operador, el resorte cargado se impulsa fuera del centro y libera su energía, lo que hace girar el eje operativo. Las aspas del interruptor no se moverán, ni en la dirección de cierre ni en la de apertura, hasta que el resorte principal haga que gire el eje de operación.

NOTA: Una vez que los resortes se mueven fuera del centro y se sueltan, el operador no puede controlar la operación de apertura o de cierre. Por lo tanto, el mecanismo proporciona una función de cierre de falla y de apertura de carga nominal independiente de la velocidad del movimiento de la palanca de funcionamiento.

Además, el interruptor seccionador de carga cuenta con varias características incorporadas para reducir los peligros y proporcionar secuencias de operación adecuadas:

  • Un enclavamiento de puerta que bloquea la apertura de la puerta frontal del gabinete mientras el interruptor está en la posición cerrado.

  • Un enclavamiento de interruptor que bloquea la operación manual del mecanismo de la palanca mientras la puerta está abierta.

  • Una ventana de visualización para ver cada posición de contacto del interruptor.

  • Capacidad para cerrar el interruptor con candado en la posición abierto.

  • Capacidad de cerrar con candado las palancas de las puertas.

  • Indicadores mecánicos que muestran si el interruptor está abierto o cerrado.

  • Los enclavamientos de llave (cuando están incluidos) fuerzan una secuencia de operación.

Funcionamiento del interruptor desconectador

AVISO
Atasco y daños en el mecanismo
  • Antes de girar la palanca de funcionamiento, el botón de cierre de la palanca debe jalarse al máximo.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Posiciones del botón del seguro de la palanca

Leyenda: Posiciones del botón del seguro de la palanca

Leyenda

Descripción

A

Botón del seguro de la palanca presionado (“en posición”)

B

El botón del seguro de la palanca jalado hasta su posición máxima ("posición hacia afuera")

Apertura del interruptor desconectador

Siga estos pasos para abrir el interruptor desconectador:

  1. Si el controlador suministra alimentación al motor, presione el botón Stop (detener) en el panel de control para desenergizar el motor.

  2. Tome y jale el botón del seguro de la palanca hacia afuera hasta su extensión máxima (posición "Out") y manténgalo en esta posición.

  3. Mientras sostiene el botón del seguro de la palanca en su posición "Out" (fuera), gire la palanca de funcionamiento del interruptor aproximadamente 15° hacia abajo o hasta que perciba una fuerza resistente en la palanca.

    Palanca en posición ON (encendido)

  4. Suelte el botón del seguro de la palanca y, con un movimiento suave y continuo, jale firmemente de la palanca de funcionamiento del interruptor hacia abajo hasta que se detenga.

  5. Una vez que la palanca del interruptor esté completamente hacia abajo, el botón del seguro de la palanca volverá a su posición original.

  6. Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que la palanca del interruptor desconectador esté en la posición de Off/Open (apagado/abierto) y que las aspas del interruptor estén en la posición Open.

    Palanca en posición OFF (apagado)

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Después de llevar el interruptor desconectador a la posición abierto, mire siempre por la ventana de visualización y verifique que las 3 aspas principales y del interruptor de arco estén completamente abiertas.
  • No trabaje en este equipo ni en equipos descendientes si alguna de las aspas principales o del interruptor de arco permanece cerrada después de abrir el interruptor. Póngase en contacto con Schneider Electric si las aspas permanecen cerradas.
  • Realice inspecciones y mantenimiento preventivo al interruptor de desconexión al menos una vez al año.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Cierre del interruptor desconectador

Siga estos pasos para cerrar el interruptor desconectador:

  1. Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que esté en la posición Off/Open.

    Palanca en posición OFF (apagado)

  2. Sujete y jale del botón del seguro de la palanca hasta su extensión máxima (posición "Out” [hacia afuera]) y manténgalo en esta posición.

  3. Mientras sostiene el seguro de la palanca en su posición "Out", gire la palanca de funcionamiento del interruptor hacia arriba aproximadamente 15° o hasta que perciba una fuerza resistente en la palanca.

  4. Suelte el botón del seguro de la palanca y, con un movimiento suave y continuo, jale firmemente de la palanca de funcionamiento del interruptor hacia arriba hasta que se detenga.

    Palanca en posición ON (encendido)

  5. Una vez que la palanca esté completamente levantada, el botón del seguro de la palanca volverá a su posición original.

  6. Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que la palanca del interruptor desconectador esté en la posición de On/Closed (encendido/cerrado) y que las aspas del interruptor estén en la posición Closed.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?