灰尘对老化的影响

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

灰尘

影响

外观

结果

机构(设备和抽架)的润滑脂上存在积尘

润滑脂的颜色和质地改变

  • 灰尘与润滑脂混合后具有磨性,导致机构过早磨损。

  • 增大机械摩擦,凝固运动件

  • 设备可能无法在抽架上移动

  • 设备可能不分闸或合闸

触点组上存在积尘

润滑脂的颜色和质地改变

  • 增大所施加的进退力。

  • 增大触点电阻和温升

显示器上存在积尘

屏幕上的信息难以辨认

绝缘上存在积尘

  • 减小绝缘电阻(取决于灰尘的类型)

  • 存在湿气的情况下,这种现象更为严重。

设备触点上存在积尘

增大触点电阻和温升

建议

根据含尘量给与的维护和安装建议见下表:

灰尘沉积

描述

维护建议

安装建议

低水平

在商业大楼和标准工业厂区中,灰尘通常沉积在设备上及设备周围

  • 执行中期维护计划。

  • 使用真空吸尘器来清除积尘。

配有标准 IP 的配电盘

中等水平

在配备有过滤器的配电盘或通风良好的 IP54 机箱中,以及在多尘环境(例如,水泥厂、磨坊、焚化炉、塑料和钢铁厂、矿井)中,灰尘沉积在设备上及设备周围

加大定期清洁的频率。

确保配电盘保持关闭。

高水平

在未配备有过滤器的配电盘或通风不良的 IP54 机箱中,以及在多尘环境(例如,水泥厂、磨坊、焚化炉、塑料和钢铁厂、矿井)中,灰尘沉积在设备上及设备周围

加大定期清洁的频率。

必须将开关设备安装在提供防尘保护的特殊设备中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?