Influence de la poussière sur le vieillissement
Poussières
|
Influence |
Aspect |
Conséquences |
|---|---|---|
|
Dépôt sur les graisses des mécanismes (appareil et châssis) |
Changement de couleur et de texture des graisses |
|
|
Dépôt sur les graisses des pinces d'embrochage |
Changement de couleur et de texture des graisses |
|
|
Dépôt sur les afficheurs |
– |
Non lecture des données sur l'écran |
|
Dépôt sur les isolants |
– |
|
|
Dépôt sur les contacts de l’appareil |
– |
Augmentation de la résistance des contacts et des échauffements |
Recommandations
Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction du niveau de poussière sont indiquées dans le tableau suivant :
|
Dépôt de poussière |
Description |
Recommandations de maintenance |
Recommandations d'installation |
|---|---|---|---|
|
Niveau faible |
Quantité de poussière qui se dépose généralement sur les appareils et autour d'eux dans les bâtiments commerciaux et les locaux industriels standard |
|
Tableau avec IP standard |
|
Niveau moyen |
Quantité de poussière qui se dépose généralement sur et autour des appareils placés dans des tableaux électriques équipés de filtres ou d'un boîtier IP54 ventilé et installés dans des environnements poussiéreux (par exemple : cimenterie, minoterie, centre d'incinération, sidérurgie, mines...) |
Effectuer des nettoyages périodiques plus fréquents. |
Surveiller que le tableau reste fermé. |
|
Niveau élevé |
Quantité de poussière qui se dépose sur et autour des appareils placés dans des tableaux électriques dépourvus de filtres ou de boîtier IP54 ventilé et installés dans des environnements poussiéreux (par exemple : cimenterie, minoterie, centre d'incinération, sidérurgie, mines...) |
Effectuer des nettoyages périodiques plus fréquents. |
Il est impératif de prévoir un équipement spécial pour protéger l’appareillage de la poussière. |