Influencia del polvo en el envejecimiento
Polvo
Influencia |
Representación |
Consecuencias |
---|---|---|
Depósitos de grasa en los mecanismos (dispositivo y chasis) |
Cambio de color y textura de la grasa |
|
Depósitos de grasa en los clústeres |
Cambio de color y textura de la grasa |
|
Depósitos en las pantallas |
– |
Datos de la pantalla no legibles |
Depósitos en el aislamiento |
– |
|
Depósitos en los contactos del dispositivo |
– |
Aumento de la resistencia de contacto y de la temperatura |
Recomendaciones
En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según los niveles de polvo:
Depósito de polvo |
Descripción |
Recomendaciones de mantenimiento |
Recomendaciones de instalación |
---|---|---|---|
Nivel bajo |
Cantidad de polvo depositada por lo general en los dispositivos y alrededor de ellos en edificios comerciales y en instalaciones industriales estándar |
|
Panel de conmutación con IP estándar |
Nivel moderado |
Cantidad de polvo depositada en los dispositivos y alrededor de ellos dentro de paneles de conmutación equipados con filtros o en una carcasa IP54 ventilada, e instalados en entornos sucios (por ejemplo, cementeras, molinos de grano, incineradoras, fábricas de plástico y de acero y minas). |
Lleve a cabo limpiezas periódicas con más frecuencia. |
Asegúrese de que el panel de conmutación permanece cerrado. |
Nivel alto |
Cantidad de polvo depositada en los dispositivos y alrededor de ellos dentro de paneles de conmutación sin filtros ni carcasas IP54 ventiladas, e instalados en entornos sucios (por ejemplo, cementeras, molinos de grano, incineradoras, fábricas de plástico y acero y minas). |
Lleve a cabo limpiezas periódicas con más frecuencia. |
Es obligatorio instalar el aparato en un equipo especial que ofrezca protección contra el polvo. |