Influence de la poussière sur le vieillissement

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Poussières

Influence

Aspect

Conséquences

Dépôt sur les graisses des mécanismes (appareil et châssis)

Changement de couleur et de texture des graisses

  • Usure prématurée des mécanismes car la poussière déposée sur la graisse peut constituer un mélange abrasif.

  • Augmentation des frottements mécaniques et blocage des parties mobiles

  • Risque de blocage de l'appareil dans son châssis

  • Risque d'impossibilité d'ouverture ou de fermeture de l'appareil

Dépôt sur les graisses des pinces d'embrochage

Changement de couleur et de texture des graisses

  • Augmentation des efforts d'embrochage.

  • Augmentation de la résistance des contacts et des échauffements

Dépôt sur les afficheurs

Non lecture des données sur l'écran

Dépôt sur les isolants

  • Diminution de la résistance d’isolement (en fonction du type de poussière)

  • Ce phénomène est aggravé par la présence d’humidité

Dépôt sur les contacts de l’appareil

Augmentation de la résistance des contacts et des échauffements

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction du niveau de poussière sont indiquées dans le tableau suivant :

Dépôt de poussière

Description

Recommandations de maintenance

Recommandations d'installation

Niveau faible

Quantité de poussière qui se dépose généralement sur les appareils et autour d'eux dans les bâtiments commerciaux et les locaux industriels standard

  • Mettre en oeuvre le programme Intermédiaire.

  • Aspirer les dépôts de poussière.

Tableau avec IP standard

Niveau moyen

Quantité de poussière qui se dépose généralement sur et autour des appareils placés dans des tableaux électriques équipés de filtres ou d'un boîtier IP54 ventilé et installés dans des environnements poussiéreux (par exemple : cimenterie, minoterie, centre d'incinération, sidérurgie, mines...)

Effectuer des nettoyages périodiques plus fréquents.

Surveiller que le tableau reste fermé.

Niveau élevé

Quantité de poussière qui se dépose sur et autour des appareils placés dans des tableaux électriques dépourvus de filtres ou de boîtier IP54 ventilé et installés dans des environnements poussiéreux (par exemple : cimenterie, minoterie, centre d'incinération, sidérurgie, mines...)

Effectuer des nettoyages périodiques plus fréquents.

Il est impératif de prévoir un équipement spécial pour protéger l’appareillage de la poussière.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?