灰尘对老化的影响
灰尘
|
影响 |
外观 |
结果 |
|---|---|---|
|
机构(设备和抽架)的润滑脂上存在积尘 |
润滑脂的颜色和质地改变 |
|
|
触点组上存在积尘 |
润滑脂的颜色和质地改变 |
|
|
显示器上存在积尘 |
– |
屏幕上的信息难以辨认 |
|
绝缘上存在积尘 |
– |
|
|
设备触点上存在积尘 |
– |
增大触点电阻和温升 |
建议
根据含尘量给与的维护和安装建议见下表:
|
灰尘沉积 |
描述 |
维护建议 |
安装建议 |
|---|---|---|---|
|
低水平 |
在商业大楼和标准工业厂区中,灰尘通常沉积在设备上及设备周围 |
|
配有标准 IP 的配电盘 |
|
中等水平 |
在配备有过滤器的配电盘或通风良好的 IP54 机箱中,以及在多尘环境(例如,水泥厂、磨坊、焚化炉、塑料和钢铁厂、矿井)中,灰尘沉积在设备上及设备周围 |
加大定期清洁的频率。 |
确保配电盘保持关闭。 |
|
高水平 |
在未配备有过滤器的配电盘或通风不良的 IP54 机箱中,以及在多尘环境(例如,水泥厂、磨坊、焚化炉、塑料和钢铁厂、矿井)中,灰尘沉积在设备上及设备周围 |
加大定期清洁的频率。 |
必须将开关设备安装在提供防尘保护的特殊设备中。 |