Installation de la barre-bus de commande de largeur de colonne
Suivre les instructions ci-dessous pour installer la barre-bus de commande dans un panneau de largeur de colonne. L’installation est illustrée dans Installation de la barre-bus de commande dans un panneau de largeur de colonne.
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’arc électrique
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
-
Débrancher toutes les sources d’alimentation du panneau de distribution.
-
Retirer le couvercle du panneau de distribution et le panneau isolant. Vérifier que l’alimentation est coupée à l’aide d’un dispositif de détection de tension correctement étalonné.
-
Retirer tous les disjoncteurs de dérivation.
-
Positionner la barre-bus de commande droite de sorte que ses pieds de montage soient alignés avec les trous du rail intérieur près du sommet du panneau de distribution de largeur de colonne. Noter que les connexions de barre-bus verticale pour le contrôleur se trouvent en haut de la barre-bus de commande.
- À l’aide d’un tournevis et des vis fournies, fixer les pieds de montage au rail. Serrer les vis à 20–30 lb-po (2,3 à 3,4 N·m) et vérifier que la barre-bus de commande est correctement montée sur le rail et ne se déplace pas ou ne glisse pas sur le rail.
- Positionner la barre-bus de commande gauche de sorte que ses pieds de montage soient alignés avec les trous du rail intérieur dans le panneau de distribution. Noter que les connexions de barre-bus verticale pour le bloc d’alimentation se trouvent en haut de la barre-bus de commande.
- Fixer les pieds de montage au rail intérieur à l’aide d’un tournevis et des vis fournies. Vérifier que la barre-bus de commande est correctement montée sur le rail intérieur et ne se déplace pas et ne glisse pas sur le rail.
- Procéder à l’installation des disjoncteurs, du contrôleur et du bloc d’alimentation à distance Powerlink, comme indiqué dans les informations d’installation correspondantes. Une fois l’installation terminée, remettre en place l’écran isolant et le couvercle du panneau de distribution, puis mettre sous tension.