63249-400-200

Instalación de las barras de control de ancho de columna

Siga estas instrucciones para instalar la barra de control en un panel de ancho de columna. La instalación se ilustra en Instalación de las barras de control en un panel de ancho de columna.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Desconecte todas las fuentes de alimentación del panel interior y del equipo en el que se está instalando antes de trabajar en el interior o exterior del equipo.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Desconecte toda la alimentación del panel.

  2. Quite la cubierta del panel y el frente muerto. Verifique que toda la alimentación esté desconectada usando un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado.

  3. Quite todos los interruptores automáticos de derivación.

  4. Coloque la barra de control derecha de manera que sus patas de montaje estén alineadas con los orificios del riel interior cerca de la parte superior del panel de ancho de columna. Tenga en cuenta que las conexiones de las barras verticales para el controlador se encuentran en la parte superior de las barras de control.

    Instalación de las barras de control en un panel de ancho de columna

  5. Utilice un destornillador para asegurar las patas de montaje al riel con los tornillos provistos. Apriete el tornillo de 20 a 30 lb-pulg (2.3 a 3.4 N·m), luego verifique que la barra de control esté firmemente montada en el riel y que no se mueva ni se deslice sobre el riel.
  6. Coloque la barra de control izquierda de manera que las patas de montaje estén alineadas con los orificios del riel interior del panel. Tenga en cuenta que las conexiones de las barras verticales para la fuente de alimentación se encuentran en la parte inferior de la barra de control.
  7. Asegure las patas de montaje al riel interior usando los tornillos provistos y un destornillador. Verifique que la barra de control esté firmemente montada en el riel interior y que no se mueva ni se deslice sobre el riel.
  8. Continúe con la instalación de los interruptores automáticos Powerlink operados de manera remota, el controlador y la fuente de alimentación, como se indica en la información de instalación relacionada. Si terminó de instalar, vuelva a colocar el frente muerto y la cubierta del panel y encienda la alimentación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?