Composants d’une barre-bus de commande
Le système Powerlink utilise au moins une barre-bus de commande NF Powerlink reliée aux rails intérieurs d’un panneau de distribution. Les barres-bus de commande sont utilisées seulement avec les panneaux de contrôle NF fabriqués à partir du 1er août 2000, car ces panneaux de commande comportent des trous sur les rails intérieurs pour le montage des barres-bus de commande Powerlink. Le code de date se trouve sur un autocollant jaune sur l’écran isolant ainsi que sur l’étiquette UL située sur le rail intérieur. Le premier chiffre représente l’année, le deuxième représente la semaine de l’année et le troisième le jour de la semaine (lundi = 1, mardi = 2, mercredi = 3, etc.). Les panneaux de distribution NF dont le code de date est 00 31 2 ou ultérieur sont équipés des trous de montage mentionnés ci-dessus.
Une barre-bus de commande comporte une série de connexions de barre-bus, ou pôles, qui varie en nombre et est sélectionné en fonction de la taille et du type du panneau de distribution. Chaque barre-bus de commande dispose d’une section contenant une connexion de câble d’interconnexion de barre-bus secondaire, trois voyants et des connexions de barre-bus verticale (voir la figure 1). Les connexions de barre-bus verticale sont utilisées pour connecter le bloc d’alimentation, le contrôleur ou l’accessoire sélecteur d’adresse secondaire.
Lors de l’installation de la barre-bus de commande dans un panneau de distribution NF standard, il y a des barres-bus de commande gauches et droites. Sur un panneau de quatre-vingt-quatre espaces, il y a jusqu’à quatre barres-bus de commande. La taille du panneau de distribution utilisé détermine la taille de la barre-bus de commande et le nombre de pôles détermine si l’installation des barres-bus de commande gauche et droite est nécessaire (voir le tableau 1 ou le tableau 2). La barre-bus de commande de gauche est montée sur le rail intérieur gauche, tandis que la barre-bus de commande droite est montée sur le rail intérieur droit.
Pour un panneau de commande de largeur de colonne, les deux barres-bus de commande sont montées sur le même rail intérieur. La barre-bus de commande gauche est inversée et montée en bas du rail intérieur, tandis que la barre-bus de commande droite est montée en haut.
Barres-bus de commande pour panneaux de distribution NF standard
Taille de l’intérieur du panneau | Nombre total d’espaces de pôles Powerlink | Espaces de pôles Powerlink disponibles | N° de catalogue de la barre-bus de commande | Emplacement de montage |
---|---|---|---|---|
30 circuits | 24 | 12 ou moins | Gauche | |
13–24 | Gauche | |||
Droite | ||||
42 circuits | 36 | 18 ou moins | Gauche | |
19–36 | Gauche | |||
Droite | ||||
54 circuits | 42 | 21 ou moins | Gauche | |
22–42 | Gauche | |||
Droite |
Barre-bus de commande pour panneaux de distribution NF de largeur de colonne
Taille de l’intérieur du panneau | Nombre total d’espaces de pôles Powerlink | Espaces de pôles Powerlink disponibles | N° de catalogue de la barre-bus de commande | Emplacement de montage |
---|---|---|---|---|
30 circuits | 24 (30)* | 12 ou moins | Haut | |
18 ou moins | Haut | |||
21 ou moins | Haut | |||
22–24 | Haut | |||
Bas | ||||
(22–30)* | (Haut)* | |||
(Bas)* | ||||
42 circuits | 36 (42)* | 12 ou moins | Haut | |
18 ou moins | Haut | |||
21 ou moins | Haut | |||
22–36 | Haut | |||
Bas | ||||
(22–42)* | (Haut)* | |||
(Bas)* |