Componentes de una barra de control
El sistema Powerlink utiliza una o más barras de control NF Powerlink conectadas a los rieles interiores de un panel. Las barras de control se utilizan solo con paneles NF fabricados el 1 de agosto de 2000 o después, ya que estos paneles tienen orificios en los rieles interiores para montar las barras de control Powerlink. El código de fecha está ubicado en una etiqueta amarilla en el frente muerto y también en la etiqueta UL ubicada en el riel interior. El primer número representa el año, el segundo número representa la semana del año y el tercer número representa el día de la semana (lunes = 1, martes = 2, miércoles = 3, etc.). Los paneles NF con un código de fecha 00 31 2 o posterior vienen con los orificios de montaje mencionados anteriormente.
Una barra de control tiene una serie de conexiones de barra, o polos, que varían en número y se seleccionan según el tamaño y el tipo del panel. Cada barra de control tiene una sección con una conexión de cable de interconexión de barra secundaria, tres LED y conexiones de barras verticales (vea la figura 1). Las conexiones de las barras verticales se utilizan para conectar la fuente de alimentación, el controlador o el accesorio selector de dirección secundaria.
Cuando instale las barras de control en un panel NF estándar, habrá barras de control izquierda y derecha. En un panel de ochenta y cuatro espacios hay hasta cuatro barras de control. El tamaño del panel utilizado determinará el tamaño de la barra de control, y el número de polos determinará si es necesaria la instalación de las barras de control izquierda y derecha (vea la tabla 1 o la tabla 2). La barra de control izquierda está montada en el riel interior izquierdo, mientras que la barra de control derecha está montada en el riel interior derecho.
Para un panel de ancho de columna, ambas barras de control están montadas en el mismo riel interior. La barra de control izquierda se invierte y se monta en la parte inferior del riel interior, mientras que la barra de control derecha se monta en la parte superior.
Barras de control para paneles NF estándar
Tamaño interior del panel | Espacios para polos Powerlink totales | Espacios para polos Powerlink disponibles | Número de catálogo de la barra de control | Ubicación de montaje |
---|---|---|---|---|
30 circuitos | 24 | 12 o menos | Izquierda | |
13-24 | Izquierda | |||
Derecha | ||||
42 circuitos | 36 | 18 o menos | Izquierda | |
19-36 | Izquierda | |||
Derecha | ||||
54 circuitos | 42 | 21 o menos | Izquierda | |
22-42 | Izquierda | |||
Derecha |
Barra de control para paneles NF de ancho de columna
Tamaño interior del panel | Espacios para polos Powerlink totales | Espacios para polos Powerlink disponibles | Número de catálogo de la barra de control | Ubicación de montaje |
---|---|---|---|---|
30 circuitos | 24 (30)* | 12 o menos | Superior | |
18 o menos | Superior | |||
21 o menos | Superior | |||
22-24 | Superior | |||
Inferior | ||||
(22-30)* | (Superior)* | |||
(Inferior)* | ||||
42 circuitos | 36 (42)* | 12 o menos | Superior | |
18 o menos | Superior | |||
21 o menos | Superior | |||
22-36 | Superior | |||
Inferior | ||||
(22-42)* | (Superior)* | |||
(Inferior)* |