Installation du sélecteur d’adresse secondaire
Suivre ces instructions pour installer le sélecteur d’adresse secondaire sur un panneau secondaire. L’installation est illustrée dans Installation du sélecteur d’adresse secondaire.
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’arc électrique
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Préparation du câblage de sous-réseau
-
Couper toutes les alimentations du panneau de distribution.
-
Retirer le panneau de distribution et l’écran isolant, puis confirmer que l’alimentation est coupée à l’aide d’un dispositif de détection de tension de valeur nominale appropriée.
REMARQUE: Le sous-réseau ne doit pas aller plus loin que 400 pi (122 m) du panneau principal, sauf si un panneau secondaire alimenté est utilisé. -
À l’aide du câble de sous-réseau à quatre fils de calibre 18 AWG (câble General 236100, Belden 27326 ou l’équivalent), insérer un des fils de couleur dans la borne B de la fiche d’un connecteur de sous-réseau (voir Installation du fil du connecteur de sous-réseau).
-
Si la connexion est vers un autre panneau de distribution secondaire, insérer le fil de même couleur du câble de sous-réseau de calibre 18 AWG à quatre fils dans la borne B (voir Installation du fil du connecteur de sous-réseau).
REMARQUE: S’il y a plusieurs panneaux secondaires, il est important d’utiliser la même séquence de couleurs de fil pour chaque connecteur de sous-réseau supplémentaire. Par exemple, si un fil bleu est inséré dans la borne B du premier connecteur de sous-réseau, un fil bleu doit être utilisé pour la borne B de tous les autres connecteurs de sous-réseau. Sinon, les panneaux secondaires et le panneau principal ne communiqueront pas. -
Une fois les fils en place, les fixer dans la borne en serrant la vis à 5 lb-po (0,6 N·m).
-
Suivre la même procédure que ci-dessus pour fixer les fils aux trois bornes A, – et + (voir Installation du fil du connecteur de sous-réseau).
-
Répéter cette procédure si nécessaire pour tous les sélecteurs d’adresse secondaire.
Connexion au sous-réseau
Suivre les instructions ci-dessous pour connecter le câblage du sous-réseau au sélecteur d’adresse secondaire.
-
Insérer le connecteur de sous-réseau dans la connexion correspondante sur le premier sélecteur d’adresse secondaire (voir la figure 5).
-
En face du premier panneau de distribution secondaire, connecter le sélecteur d’adresse secondaire aux connecteurs de barres-bus verticales de la barre-bus de commande gauche (voir la figure 6).
REMARQUE: Si un panneau de largeur de colonne est utilisé, connecter le sélecteur d’adresse secondaire à la barre-bus de commande supérieure. -
Si une barre-bus de commande gauche est présente, un câble d’interconnexion de barre-bus secondaire NF2HG3 permet de connecter la barre-bus de commande droite à la barre-bus de commande gauche. Insérer un des connecteurs du câble dans la connexion du câble d’interconnexion de la barre-bus secondaire sur le sélecteur d’adresse secondaire (voir Branchement du câble d’interconnexion de la barre-bus secondaire).
REMARQUE: Si un panneau de distribution de largeur de colonne est utilisé, utiliser le câble d’interconnexion de barre-bus secondaire NFCWG3. -
Insérer l’autre extrémité du câble d’interconnexion de la barre-bus secondaire dans la connexion du câble d’interconnexion de barre-bus secondaire sur la barre-bus de commande droite (voir la figure 7).
REMARQUE: Si un panneau de distribution de largeur de colonne est utilisé, connecter le câble d’interconnexion de barre-bus secondaire à la barre-bus de commande inférieure. -
Apposer l’étiquette de panneau secondaire sur la porte du panneau de distribution secondaire. Avec un stylo ou un marqueur permanent, remplir les informations figurant sur l’étiquette en se reportant à l’exemple d’étiquette de panneau secondaire (voir la figure 8).
-
Pour chaque panneau de distribution secondaire, répéter les étapes 2 à 5, si nécessaire.
-
Remplir l’étiquette de panneau principal sur le panneau principal. Cette étiquette contient une liste des panneaux secondaires du panneau de distribution principal (voir la figure 9).
-
Procéder à l’installation de tout autre composant Powerlink conformément aux instructions d’installation fournies avec le composant. Si aucun autre composant ne doit être installé à ce moment-là ou si l’installation est terminée, remettre en place l’écran isolant et le couvercle du panneau de distribution avant de mettre l’appareil sous tension.
DANGER