63249-403-200

Réglage de l’adresse

Chaque accessoire de sélecteur d’adresse secondaire doit avoir une adresse unique. Pour attribuer des adresses aux panneaux secondaires, procéder comme suit :

  1. Localiser le cadran de réglage d’adresse sur le sélecteur d’adresse secondaire (voir la figure 2).

    Cadran de l’accessoire sélecteur d’adresse secondaire

  2. Utiliser un tournevis à tête plate de 1/8 po pour faire tourner le cadran de sorte que la flèche du cadran pointe vers l’adresse souhaitée.

  3. Continuer à configurer les autres panneaux de distribution secondaires de cette manière, en s’assurant que chaque panneau de distribution ait une adresse unique.

    REMARQUE: Si plusieurs panneaux secondaires partagent la même adresse, ils ne fonctionneront pas comme prévu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?