Instalación del selector de dirección secundaria
Siga estas instrucciones para instalar el selector de dirección secundaria en un panel secundario. La instalación se ilustra en Instalación del selector de dirección secundaria.
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Preparación del cableado de subred
-
Desenergice el panel.
-
Quite la cubierta del panel y el frente muerto, y luego confirme que toda la alimentación esté apagada usando un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado.
NOTA: La subred no debe extenderse más allá de 122 m (400 pies) desde el panel primario, a menos que se utilice un panel secundario energizado. -
Con el cable de subred 18 AWG de cuatro hilos (General Cable 236100, Belden 27326 o equivalente), inserte uno de los cuatro hilos de color en la terminal B del conector de subred (consulte Instalación del cable del conector de subred).
-
Si se conecta a otro panel secundario, inserte el cable del mismo color del siguiente cable de subred de cuatro hilos 18 AWG en la terminal B (consulte Instalación del cable del conector de subred).
NOTA: Si hay varios paneles secundarios, es importante utilizar la misma secuencia de colores de cable para cada conector de subred adicional. Por ejemplo, si se inserta un cable azul en la terminal B para el primer conector de subred, se debe utilizar un cable azul para la terminal B en todos los conectores de subred adicionales. De lo contrario, los paneles secundarios y el panel primario no se comunicarán. -
Una vez que los cables estén en su lugar, asegúrelos en la terminal apretando el tornillo a 5 lb-pulg (0.6 N•m).
-
Utilizando el mismo proceso anterior, asegure los cables en las terminales A, – y + restantes (consulte Instalación del cable del conector de subred).
-
Repita este proceso según sea necesario para todos los selectores de direcciones secundarias.
Conexión a la subred
Siga las instrucciones a continuación para conectar el cableado de la subred al selector de direcciones secundarias.
-
Introduzca el primer conector de subred en la conexión de acoplamiento del primer selector de direcciones secundarias (vea la figura 5).
-
De frente al primer panel, conecte el selector de dirección secundaria a los conectores de la barra vertical de la barra de control izquierda (vea la figura 6).
NOTA: Si utiliza un panel de ancho de columna, conecte el selector de dirección secundaria a la barra de control superior. -
Si hay una barra de control izquierda, se utiliza un cable de interconexión NF2HG3 de barra secundaria para conectar la barra de control derecha a la barra de control izquierda. Introduzca uno de los conectores del cable en la conexión del cable de interconexión de la barra secundaria del selector de dirección secundaria (vea Conexión del cable de interconexión de la barra secundaria).
NOTA: Si se utiliza un panel de ancho de columna, utilice el cable de interconexión de barra secundaria NFCWG3. -
Introduzca el otro extremo del cable de interconexión de la barra secundaria en la conexión del cable de interconexión de la barra secundaria de la barra de control derecha (vea la figura 7).
NOTA: Si se utiliza un panel de ancho de columna, conecte el cable de interconexión de la barra secundaria a la barra de control inferior. -
Coloque la etiqueta del panel secundario en la puerta del panel secundario. Con un bolígrafo o un marcador permanente, complete la información en la etiqueta usando la etiqueta de panel secundario (vea la figura 8) como ejemplo.
-
Para cada panel secundario, repita los pasos del 2 al 5 según sea necesario.
-
Complete la etiqueta del panel principal. Esta etiqueta contiene una lista de los paneles secundarios del panel principal (vea la figura 9).
-
Continúe con la instalación de otros componentes Powerlink de acuerdo con las hojas de instrucciones de instalación provistas con el componente. Si no se va a instalar ningún otro componente en este momento, o si la instalación ha finalizado, vuelva a colocar el frente muerto y la cubierta del panel antes de energizar.
PELIGRO