63249-403-200

Introducción

Este boletín explica cómo instalar y configurar el selector de direcciones secundarias (número de pieza NFSELG3), que se utiliza para indicar la dirección de los paneles secundarios en una subred Powerlink.

Cómo funciona la asignación de direcciones

La subred Powerlink puede contener un panel primario y hasta siete paneles secundarios. Los paneles primarios contienen el controlador y la fuente de alimentación. Los paneles secundarios reciben señales de control y alimentación de control a través de la conexión de subred al panel primario. En la figura 1, se ilustra un sistema Powerlink simple.

NOTA: Un solo controlador admite hasta ocho barras de control si cada barra tiene una dirección individual (una barra por panel) o dieciséis barras si cada panel tiene dos barras. En el escenario, el panel primario no tendría una barra de control, y cada panel secundario tendría una sola barra de control.
NOTA: El selector de dirección secundaria solo es necesario en los paneles que no tienen fuente de alimentación ni controlador.

Subred típica del sistema Powerlink

Si se conecta una barra de control al controlador o a la fuente de alimentación, se le asigna automáticamente la dirección 0 (cero) al panel principal de la subred. Cada panel secundario de la subred debe tener una dirección única. El selector de dirección secundaria instalado en cada panel secundario se utiliza para asignar una dirección (0-7) al panel de distribución secundario.

NOTA: No utilice la dirección 0 a menos que el controlador y la fuente de alimentación estén montados en un panel sin barras de control.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?