63249-403-200

Configuración de la dirección

Cada accesorio selector de dirección secundaria debe tener una dirección única. Para asignar direcciones a paneles secundarios, siga estos pasos:

  1. Localice el selector de configuración de dirección en el selector de dirección secundaria (vea la figura 2).

    Accesorio selector de direcciones secundarias giratorio

  2. Use un destornillador de cabeza plana de 1/8 pulg para girar el dial de manera que la flecha del dial apunte a la dirección deseada.

  3. Continúe configurando los paneles secundarios adicionales de la misma manera, y asegúrese de que cada panel tenga una dirección única.

    NOTA: Si dos o más paneles secundarios comparten la misma dirección, no funcionarán según lo previsto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?