QGH1336306-05

心跳∕串行通讯指示灯

心跳∕串行通讯指示灯闪烁指示测量仪的工作状态以及 Modbus 串行通讯状态。

指示灯稳定慢速闪烁表示测量仪在工作。当测量仪通过 Modbus 串行通讯端口进行通讯时,该指示灯不稳定快速闪烁。

您无法将此指示灯配置为用于其它目的。

注: 心跳指示灯始终点亮且不闪烁则表示有问题。在这种情况下,请关闭测量仪电源并再次通电。如果该指示灯仍然不闪烁,则请与技术支持部门联系。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?