QGH1336306-05

安全性概述

您的 Schneider Electric 产品具有安全功能。

发货时这些功能处于默认状态,您可以根据自己的安装需要进行配置。请注意,禁用或修改这些功能可能会对设备的整体安全可靠性乃至网络的安全状态产生正面或负面的影响。请查看安全意图和建议,以便能够最优化地使用设备的安全功能。

产品已进行过加固以提高安全可靠性。这是一个持续的过程,包括安全开发实践,加入安全功能并在我们的安全测试设施中进行过测试。遵循系统加固最佳实践也非常必要,这样有助于确保您的整个系统的安全性。

请参阅加强网络安全最佳实践白皮书,了解建议的最佳实践。

了解/咨询如何将地址转换为链接
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?