Herramientas de visualización y análisis de datos
-
Power Monitoring
Expert
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert es un completo paquete de software de supervisión para aplicaciones de gestión de energía.
-
Power
SCADA Operation
EcoStruxure™ Power SCADA Operation es una solución de supervisión y control integral en tiempo real para operaciones de grandes instalaciones e infraestructuras críticas.
- Interfaz de comandos ModbusLa mayoría de datos en tiempo real y acumulados de la central de media, así como la configuración básica y la configuración de las funciones de la central de medida, pueden accederse y programarse utilizando una interfaz de comandos Modbus según lo indicado en la lista de registros Modbus.
Parent topic: Descripción general de la central de medida