Élimination, réutilisation et recyclage

Avant de retirer l’appareil de son environnement prévu, suivez les Consignes d’élimination sécurisée figurant dans ce document.

Suivez la procédure de retrait des appareils en vigueur dans votre organisation ou contactez votre administrateur réseau pour choisir une méthode d’élimination responsable.

Éliminez l’appareil conformément à la législation en vigueur. Voici une liste partielle d’organismes de réglementation :

AVIS
ACCÈS NON AUTORISÉ OU INOPINÉ À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES
  • Les appareils qui ne sont pas en service doivent être entreposés dans un endroit dont l’accès est contrôlé ou surveillé.
  • Détruisez physiquement les appareils mis hors service.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accès non autorisé ou inopiné aux données sensibles ou sécurisées des clients.

Élimination des appareils

Il est recommandé de détruire physiquement l’appareil entier. La destruction de l’appareil permet d’éviter le risque de divulgation de données contenues sur l’appareil et qui n’auraient pas été retirées.

Réutilisation des appareils

Si l’appareil peut être réutilisé, entreposez-le dans un endroit dont l’accès est contrôlé ou surveillé.

Recyclage des appareils

Rendez-vous sur www.se.com et recherchez le profil environnemental de produit correspondant à votre type d’appareil pour des instructions sur la gestion des déchets électroniques.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?