Risques potentiels et mesures de compensation

Vous pouvez gérer les risques potentiels à l’aide de ces mesures de compensation :

Domaine Problème Risque Mesures de compensation

Mot de passe de l’afficheur

Les réglages par défaut sont souvent la source d’accès non autorisés par des utilisateurs malveillants.

Ne pas modifier le mot de passe par défaut est susceptible d’engendrer un risque d’accès non autorisé.

Remplacez le mot de passe par défaut de 0 (zéro) afin de réduire le risque d’accès non autorisé.

Protocoles sécurisés

Les protocoles Modbus TCP et BACnet/IP sur le port Ethernet ne sont pas sécurisés.

L’appareil ne peut pas transmettre des données chiffrées avec ces protocoles.

Un utilisateur malveillant qui accèderait à votre réseau pourrait intercepter les communications.

Pour la transmission de données sur un réseau interne, vous devez réaliser une segmentation physique ou logique du réseau.

Pour la transmission de données sur un réseau externe, chiffrez les transmissions de protocole sur toutes les connexions externes à l’aide d’un tunnel de chiffrement, d’un wrapper TLS ou d’une solution similaire.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?