Activation et désactivation des protocoles de communication

Désactiver les protocoles de communication inutiles et inutilisés tels que BACnet/IP permet de réduire la surface d’attaque. Changer les numéros de port par défaut permet de réduire la prévisibilité de l’utilisation.

Configuration des paramètres BACnet/IP sur l’afficheur

Reportez-vous aux instructions de la section Configuration des paramètres BACnet/IP sur l’afficheur pour activer ou désactiver la configuration BACnet/IP de votre appareil à l’aide de l’afficheur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?