Renforcement de l’appareil

Recommandations pour optimiser la cybersécurité dans un environnement protégé :

  • Renforcez l’appareil conformément aux politiques et normes de votre entreprise.

  • Révisez les conditions requises pour les environnements protégés et gérez les risques potentiels et les stratégies de réduction de risque. Voir Protection en profondeur du produit pour plus d’informations.

  • Changez le mot de passe par défaut. Voir Mots de passe de l’afficheur pour plus d’informations.

  • Désactivez le protocole de communication BACnet/IP lorsqu’il n’est pas utilisé. Cela permet de réduire la surface d’attaque. Voir Configuration des paramètres BACnet/IP sur l’afficheur pour plus d’informations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?