NNZ6555700DE-01

Sicherheitsmaßnahmen für die Umwelt

Um die Maßnahmen zur Erhaltung der Umwelt zu ergreifen, wird empfohlen, die Schritte zur Entsorgung der Verpackungen/Produkte/Batterien durchzuführen:

Entsorgung des Pakets

  • Die in der ersten zusätzlichen Bestimmung des Gesetzes 11/1997 über gewerbliche oder industrielle Verpackungen genannten Ausnahmen sehen vor, dass der Endbesitzer der Abfälle von Altbehältern und Verpackungen die Abfälle unter geeigneten Bedingungen an einen autorisierten Wiederverwerter, Recycler oder Aufwerter liefern muss.

  • Die Komponenten des Systems sind wiederverwertbare Produkte und können am Ende der Nutzungsdauer nicht als Hausmüll/Kommunalabfall behandelt werden.

  • Um die Umwelt zu schützen, muss der Abfall gemäß den aktuellen Umweltvorschriften und -anforderungen in jedem Land bzw. jeder Gemeinde gehandhabt werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.

Entsorgung des Produkts

  • Dieses elektrische/elektronische Gerät (AEE) ist mit dem Symbol für die Konformität mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) über gebrauchte elektrische und elektronische Geräte (Elektro- und Elektronikaltgeräte WEEE, RD 110/2015) gekennzeichnet.

  • Die Richtlinie enthält den allgemeinen Rahmen, der in der gesamten Europäischen Union für die Beseitigung und Wiederverwendung von Abfällen aus Elektro- und Elektronik-Altgeräten gültig ist.

  • Um das Produkt zu entsorgen und sein ordnungsgemäßes Management sicherzustellen, sind die geltenden lokalen Umweltvorschriften und -vorschriften zu beachten. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.

  • Die auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf der Verpackung durchgestrichene Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien am Ende ihres Lebenszyklus getrennt gesammelt werden müssen.

  • Gemäß den geltenden lokalen Gesetzen und Umweltvorschriften müssen die Batterien vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikschrotts (RAEE) in den entsprechenden Sammelstellen entfernt und separat vom Rest des RAEE entsorgt werden, um eine ordnungsgemäße Verwaltung zu gewährleisten.

  • Entsorgen Sie das Produkt oder die zugehörige Ausrüstung niemals mit Haushaltsabfall.

  • Die auf dem Produkt markierten Symbole gelten in der Europäischen Union und an Orten, an denen separate Sammelsysteme verfügbar sind.

Entsorgung der Batterie

  • Verwendete Batterien sind wiederverwendbare Verbrauchsgüter, d. h. es muss ein Recyclingprozess durchgeführt werden.

  • Gebrauchte Batterien, die nicht recycelt werden, müssen gemäß den Vorschriften und Umweltvorschriften in den einzelnen Ländern oder Gemeinden entsorgt werden. Diese Anforderung gilt in der Europäischen Union und an Orten, an denen separate Sammelsysteme verfügbar sind.

  • Wenden Sie sich an den Batteriehersteller, um weitere Unterstützung zu erhalten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?