NNZ6555700DE-01

Spannungseinbruch

Ein Spannungseinbruch ist eine starke Verringerung der Versorgungsspannung auf einen Wert zwischen 90 % und 1 % der Nennspannung, gefolgt von der Spannungswiederherstellung nach einem kurzen Zeitraum.

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Einbruch-Prozentwerte aufgeführt, die das System definieren.

Wert

Geräteparameter

s1

Unterer Grenzwert für Dauerregelung

s2

Max. Spannungseinbrüche ohne Spannungsänderung

s3

Max. Einbruch ohne statischen Bypass

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Funktionen des PowerLogic™-DVR-Systems für den jeweiligen Spannungseinbruch.

Spannungseinbruch

Funktion des PowerLogic™-DVR-Systems

≤ s1

Kompensiert die Störungen dauerhaft bis zu ≤ s1-Wert und erzeugt eine Nennausgangsspannung von ±1 %.

Zwischen s1 und s2

Kompensiert und erhält eine Ausgangsspannung von ±1 % der Nennspannung.

HINWEIS: Der Systembetrieb bei einem Spannungseinbruch von 30 Sekunden ist garantiert.

Zwischen s2 und s3

Kompensiert die allmähliche Änderung der Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Einbruchtiefe.

  • Wenn der Einbruch 5 % über s2 liegt, beträgt die Ausgangsspannung 95 % der Nennspannung.

  • Wenn der Einbruch 10 % über s2 beträgt, beträgt die Ausgangsspannung 90 % der Nennspannung.

HINWEIS: Der Systembetrieb mit einem Spannungseinbruch von < 1 Sekunde wird garantiert, wenn der einspeiseseitige Schutz des PowerLogic™-DVR-Systems oder die Netzimpedanz dies nicht verhindern.

>s3

Das PowerLogic™-DVR-System schaltet in den statischen Bypass-Modus und erhält dieselbe Ausgangsspannung wie die Eingangsspannung.

Die folgende Abbildung zeigt die 3-Phasen-Kompensationskapazität des PowerLogic™-DVR-Systems.

Das PowerLogic™-DVR-System beseitigt 3-phasige, 2-phasige und 1-phasige Spannungseinbrüche, da es jede Phase unabhängig kompensiert. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft den Betrieb des PowerLogic™-DVR-Systems, bei dem ein plötzlicher Abfall der Eingangsspannung (grüne Leitung) kompensiert wird, um eine stabile Ausgangsspannung (blaue Leitung) zu erreichen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?