NNZ6555700DE-01

Normen

Die PowerLogic™-DVR-Systeme entsprechen folgenden Normen:

Regeln

Standard

Ziel

Europäische Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

IEC 62477-1:2012/A11:2014

Sicherheitsanforderungen an Stromrichtersysteme und -geräte

UK-Verordnung für elektrische Anlagen (SI 2016 Nr. 1101)

IEC 62477-1:2012/A11:2014

Elektroausrüstung gemäß den Sicherheitsvorschriften 2016

Europäische Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU)

  • IEC 61000-6-2:2005 Immunität

  • IEC 61000-6-4:2007/A1:2010: Störaussendungen

Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit in Industrieumgebungen

Stöße und Erschütterungen für Geräte der Klasse 3M1

IEC 60721-3-3:2002

Klassifizierung von Umgebungsgruppen, Parametern und Schweregraden - Stationäre Verwendung an wettergeschützten Standorten

UKCA-Kennzeichnung

Hersteller:

Schneider Electric Industries SAS

35 Rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison

Frankreich


Importeure:

Schneider Electric Limited

Stafford Park 5

Telford, TF3 3BL

Großbritannien

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?