NNZ6555700IT-01

Processore di segnale digitale

La scheda Digital Signal Processor (DSP) gestisce il sistema PowerLogic™ DVR. Riceve i segnali di stato dei diversi moduli del sistema e misura tensione di ingresso, tensione di uscita e corrente di uscita.

Invia comandi di azione alle schede di controllo della corrente dei moduli raddrizzatore e inverter e gestisce gli eventi di avvio e arresto dei moduli di bypass statico e precarico. Esegue inoltre la gestione dei segnali di controllo.

La scheda DSP misura costantemente la tensione di ingresso e uscita trifase e l’assorbimento di corrente. È programmata con algoritmi complessi che consentono al sistema di compensare i disturbi che insorgono nella rete elettrica. Esegue i calcoli necessari per fornire i comandi appropriati ai moduli, in modo che le transizioni tra i supporti di avvio, arresto e bypass siano correttamente sincronizzate in fase.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?