NNZ6555700IT-01

Presentazione del sistema PowerLogic DVR

Gamma Master PowerLogic

PowerLogic™ garantisce una fonte di alimentazione stabile, protegge la rete, l’installazione e gli operatori, migliorando il fattore di potenza e la qualità dell'alimentazione. Consente il controllo remoto delle apparecchiature e il monitoraggio delle performance e delle condizioni in tempo reale.

Introduzione

Il PowerLogic™ Dynamic Voltage Restorer (PowerLogic™ DVR) è un sistema innovativo progettato per ridurre ed eliminare gli effetti dei disturbi elettrici che possono influire sui processi e/o servizi critici.

Premessa

A causa dei fenomeni naturali, i sistemi di generazione dell'energia, i sistemi di trasporto e i sistemi di distribuzione presentano alcune limitazioni. Questi sistemi possono causare disturbi elettrici dovuti a fattori come conseguenze di manovre, interruzioni, fenomeni atmosferici o disturbi introdotti dai ricevitori. Tali disturbi possono incidere sui processi e/o sui servizi e possono avere conseguenze economiche significative per le imprese.

La maggior parte delle apparecchiature industriali esistenti soddisfa la curva di sensibilità definita dallo standard IEEE 446, come mostrato nell'immagine seguente. L'apparecchiatura funziona normalmente senza alcun problema finché la tensione è compresa tra le due linee della curva, come mostrato nell'area in grigio chiaro.

Sfortunatamente, le reti elettriche non rimangono sempre tra le due linee. I disturbi nelle reti elettriche sono rappresentati dalle aree in grigio scuro e dipendono dall'ampiezza e dalla durata del disturbo. Poiché non si possono eliminare completamente questi disturbi, è necessario adattare le strutture dei clienti per proteggerle dai disturbi che possono influire sul normale funzionamento e per ridurre al minimo le emissioni dei disturbi che possono essere generate e introdotte nella rete elettrica.

L'intervallo tipico dei disturbi di solito provoca una durata del problema di 0-500 millisecondi e un buco di tensione da -10 a -40%. Tuttavia, i disturbi più gravi possono raggiungere il -60%, quando si verificano lunghi intervalli di tempo. Il guasto rilevato nella rete elettrica potrebbe generare una serie di disturbi dovuti a riconnessioni automatiche durante il tentativo di correggere tali guasti rilevati. Questa serie di disturbi spesso richiede che l'apparecchiatura di compensazione della tensione funzioni per diversi secondi.

Soluzione

Il sistema PowerLogic™ DVR è un dispositivo di compensazione flessibile che immette e assorbe energia e contribuisce a mitigare ed eliminare gli effetti dei disturbi elettrici. Offre una tensione estremamente stabile (Vn ±1%) con una risposta molto veloce.

La topologia del sistema PowerLogic™ DVR consente di regolare continuamente la tensione nominale fino a una certa percentuale, oppure compensa i buchi di tensione di una percentuale maggiore senza utilizzare sistemi di accumulo dell'energia come batterie o condensatori. Il sistema attenua altri problemi di qualità della rete, come fluttuazioni, intermittenze, problemi di regolazione e squilibrio di tensione. Il sistema è progettato per l'esigente industria di processo, data center e, in generale, per i clienti con un'elevata precisione di regolazione.

Gamma di sistemi PowerLogic DVR

La tabella seguente mostra la gamma completa dei sistemi PowerLogic™ DVR basati sulle capacità di correzione dei disturbi.

Campo di regolazione continua

Caduta di tensione massima senza alterazione di tensione

Caduta massima senza passaggio a bypass statico

Potenza sistema PowerLogic DVR

±20%

-40%

-70%

150 kVA

220 kVA

300 kVA

440 kVA

500 kVA

600 kVA

750 kVA

900 kVA

+20% - 25%

-50%

-70%

220 kVA

440 kVA

660 kVA

+20% - 30%

-60%

-70%

150 kVA

300 kVA

450 kVA

Il sistema PowerLogic™ DVR può essere formato da un'unica unità master o da un sistema parallelo costituito da un'unità master e da un massimo di due unità slave.

I sistemi PowerLogic™ DVR richiedono un armadio di bypass manuale aggiuntivo. È obbligatorio installare questo armadio in quanto presenta le funzionalità seguenti:

  • Consente l'alimentazione continua del carico durante la manutenzione del sistema.

  • Funziona come armadio di distribuzione per facilitare il collegamento dell'alimentazione tra le unità che si trovano in un sistema in parallelo.

In base alla corrente nominale del sistema, vi sono quattro armadi di bypass manuale (630 A, 1250 A, 2000 A e 3200 A).

Configurazioni del sistema PowerLogic DVR

La tabella seguente mostra le configurazioni per ogni sistema PowerLogic™ DVR e il tipo di armadio di bypass manuale richiesto, in base alla tensione nominale.

Sistemi PowerLogic DVR 380/400/415 Vca

Correzione buco max

Potenza sistema PowerLogic DVR

Configurazione del sistema

Potenza per unità

Bypass manuale

-40%

150 kVA

M

150 kVA

630 A

220 kVA

M

220 kVA

630 A

300 kVA

M

300 kVA

630 A

440 kVA

M+S

220 kVA

1250 A

500 kVA

M+S

250 kVA

1250 A

600 kVA

M+S

300 kVA

1250 A

750 kVA

M+2S

250 kVA

2000 A

900 kVA

M+2S

300 kVA

2000 A

-50%

220 kVA

M

220 kVA

630 A

440 kVA

M+S

220 kVA

1250 A

660 kVA

M+2S

220 kVA

2000 A

-60%

150 kVA

M

150 kVA

630 A

300 kVA

M+S

150 kVA

1250 A

450 kVA

M+2S

150 kVA

1250 A

Sistemi PowerLogic DVR 200/208/220 Vca

Correzione buco max

Potenza sistema PowerLogic DVR

Configurazione del sistema

Potenza per unità

Bypass manuale

-40%

150 kVA

M

150 kVA

630 A

220 kVA

M

220 kVA

1250 A

300 kVA

M

300 kVA

1250 A

440 kVA

M+S

220 kVA

2000 A

500 kVA

M+S

250 kVA

2000 A

600 kVA

M+S

300 kVA

3200 A

750 kVA

M+2S

250 kVA

3200 A

900 kVA

M+2S

300 kVA

3200 A

-50%

220 kVA

M

220 kVA

1250 A

440 kVA

M+S

220 kVA

2000 A

660 kVA

M+2S

220 kVA

3200 A

-60%

150 kVA

M

150 kVA

630 A

300 kVA

M+S

150 kVA

1250 A

450 kVA

M+2S

150 kVA

2000 A

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.