DOCA0239FR-05

Présentation de DTM

Le DTM (Device Type Manager) est utilisé avec le conteneur FDT (Field Device Tool), ou cadre FDT, pour effectuer la mise en service de TeSys island et les diagnostics de l’équipement. La combinaison FDT/DTM est également appelée « logiciel de mise en service ».

Une fois DTM installé, un FDT peut être utilisé par différents conteneurs .

Exemples de conteneurs FDT :

  • SoMove software (Schneider Electric)

  • fdtCONTAINER (M&M Software GmbH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?