DOCA0239FR-05

Présentation de TeSys island

TeSys island est un système multifonctionnel modulaire offrant des fonctionnalités intégrées au sein d’une architecture d’automatisme, qui sont principalement destinées au contrôle direct et à la gestion des charges basse tension. TeSys island permet la commutation, la protection et la gestion des moteurs et autres charges électriques jusqu’à 80 A (AC1) ou 65 A (AC3) installées dans un tableau de commande électrique.

Ce système est conçu autour du concept d’« Avatars » TeSys.

Ces Avatars :

  • Représentent les éléments logiques et physiques des fonctions d’automatisme.

  • Déterminent la configuration de l’îlot.

Les éléments logiques de l’îlot TeSys island sont gérés à l’aide d’outils logiciels tout au long du cycle de vie du produit et de l’application, de la conception à la maintenance, en passant par l’étude technique, la mise en service et l’exploitation.

L’îlot TeSys island physique se compose de plusieurs équipements installés sur un même rail DIN et reliés les uns aux autres au moyen d’un câble plat qui assure la communication entre les modules. Un coupleur de bus permet la communication externe avec l'environnement d'automatisme. L’ TeSys island est considéré comme un seul et unique nœud sur le réseau.

Les autres modules (démarreurs, modules d’interface d’alimentation, de tension et SIL, modules d’E/S analogiques et numériques) proposent un large choix de fonctions d’exploitation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?