DOCA0239ES-05

Descripción general de DTM

El DTM (Gestor de tipos de dispositivo) se utiliza junto con un contenedor FDT (contenedor de herramienta de dispositivos de campo, también conocido como trama FDT) para la puesta en marcha y el diagnóstico de TeSys island. La combinación de FDT y DTM también recibe el nombre de software de puesta en marcha.

Una vez que se instala un DTM, este podrá ser usado por diferentes contenedores FDT.

Ejemplos de contenedores FDT:

  • SoMove software (Schneider Electric)

  • fdtCONTAINER (M&M Software GmbH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?