DOCA0239DE-05

Überblick über DTM

Der DTM (Device Type Manager) wird zusammen mit FDT-Containern (Field Device Tool-Container, auch FDT-Frame genannt) zur Inbetriebnahme und Diagnose von TeSys island verwendet. Die Kombination von FDT und DTM wird auch als Inbetriebnahmesoftware bezeichnet.

Sobald ein DTM installiert ist, kann dieser von verschiedenen FDT-Containern verwendet werden.

Beispiele für FDT-Container:

  • SoMove software (Schneider Electric)

  • fdtCONTAINER (M&M Software GmbH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?