DOCA0271TR-00

AOI Örnekleri Oluşturma

Bir AOI kopyası oluştururken, modülü ve döngüsel olmayan veri arabelleğini referans almanız gerekir. AOI'de bulunan verilere (döngüsel ya da döngüsel olmayan) bağlı olarak, referans alınacak bir veya iki etiket vardır.

  1. Tasks başlığı altında bulunan Main Routine’e çift tıklayarak girin.

  2. Add-on (eklenti) listesinden bir AOI ekleyin.

  3. Her bir Input/Output parametresi için referans etiketlerini doldurun. Bu etiketler, Controller Tags listesinde, Input/Output Parametreleri ile eşleşen adlarla yer alır .

  4. Bir AOI kopyası oluşturup adlandırın.

AOI şimdi tamamen yapılandırılmıştır ve kullanıma hazırdır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?