DOCA0271FR-00

Créer des instances des instructions Add-on

Lors de la création d’une instance d’instruction Add-on, vous devez référencer le module et le buffer de données acycliques. Selon les données présentes dans l’instruction Add-on (cycliques ou acycliques), il y a une ou deux étiquettes à référencer.

  1. Entrez dans la routine principale en double-cliquant dessus dans la hiérarchie des tâches.

  2. Ajoutez une instruction Add-on à partir de la liste supplémentaire.

  3. Remplissez les étiquettes de référence pour chaque paramètre d’entrée/de sortie. Ces étiquettes se trouvent dans la liste des Controller Tags avec des noms correspondant aux paramètres d’entrée/de sortie.

  4. Créez une instance de l’instruction Add-on et donnez-lui un nom.

L’instruction Add-on est désormais entièrement configurée et prête à l’emploi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?