DOCA0271PTBR-00

Criar instâncias das AOIs

Ao criar uma instância de uma AOI, é preciso referenciar o módulo e o buffer de dados acíclicos. Dependendo dos dados presentes na AOI (cíclicos ou acíclicos), há uma ou duas tags a referenciar.

  1. Entre na Main Routine clicando duas vezes nela na árvore Tasks.

  2. Adicione uma AOI da lista de complementos.

  3. Preencha as tags de referência de cada parâmetro de entrada/saída. Essas tags estão na lista Controller Tags, com nomes correspondentes aos parâmetros de entrada/saída.

  4. Crie uma instância da AOI e dê um nome a ela.

A AOI agora está totalmente configurada e pronta para uso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?