DOCA0271DE-00

AOI-Instanzen erstellen

Wenn Sie eine AOI-Instanz erstellen, müssen Sie das Modul und den azyklischen Datenpuffer referenzieren. Je nach den im AOI enthaltenen Daten (zyklisch oder azyklisch) müssen ein oder zwei Tags referenziert werden.

  1. Geben Sie die Hauptroutine ein, indem Sie in den Aufgabenbaum doppelklicken.

  2. Fügen Sie einen AOI von der Add-On-Liste hinzu.

  3. Geben Sie die Referenz-Tags für jeden Ein-/Ausgangsparameter ein. Diese Tags befinden sich in der Liste „Controller-Tags“ mit Namen, die den Ein-/Ausgangsparametern entsprechen.

  4. Erstellen Sie eine AOI-Instanz und geben Sie ihr einen Namen.

Der AOI ist jetzt vollständig konfiguriert und einsatzbereit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?